Projekt CO2-Ampel
Da aus aktuellem Anlass kaum CO2-Messgeräte lieferbar waren, haben wir uns dazu entschlossen, im Rahmen eines Projektes der Elektroniker im 2. Lehrjahr, eine C02-Ampel selbst zu entwickeln. Uns war es dabei wichtig, dass man optisch erkennen kann, wann der CO2-Gehalt im Raum zu hoch ist und man lüften sollte, um der Ausbreitung des Corona Virus so gut wie möglich entgegenzuwirken. Dies visualisierten wir durch eine RGB-Leuchtdiode, welche man von allen Seiten wahrnehmen kann und eine 7-Segment Anzeige, welche den genauen CO2-Wert anzeigt. Als Gehäuse wollten wir etwas verwenden, was unsere Firma widerspiegelt. Aus diesem Grund entschieden wir uns, das Design eines Gaszählers zu benutzen. Um dieses verwenden zu können, wurde es skaliert und so bearbeitet, dass jenes für unser Vorhaben geeignet ist. Nach zahlreichen Prototypen waren wir mit dem Druckergebnis zufrieden. Damit die C02-Ampel nicht die ganze Nacht leuchten muss, wurde ein Taster eingebaut, welcher die LED und die 7-Segment Anzeige ausschaltet.