Elektroniker/in Geräte und Systeme
Der Elektroniker Geräte und Systeme analysiert oder entwirft die Details von elektronischen Schaltungen. Er ist der Experte, wenn es darum geht Fehler auf bestückten Leiterplatten und in elektronischen Schaltungen zu finden. Hierfür muss er ein sehr breites und tiefes Wissen der Elektrotechnik und der Elektronik haben. Zusätzlich muss er sich Programmierkenntnisse (Assembler, C) erwerben, da fast alle elektrischen Schaltungen „intelligent“ aufgebaut sind. Es ist ein sehr interessanter Beruf, bei dem Durchhaltevermögen und Kreativität, aber auch Sorgfalt gefragt sind. In unserem Unternehmen arbeitet der Elektroniker Geräte und Systeme meist in Entwicklungsteams, in entwicklungsnahen Werkstätten, im Prototypenbau oder in Reparaturwerkstätten.


Ausbildung
Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. In dieser Zeit werden unter anderem folgende Fertigkeiten vermittelt: elektrische Installationen planen und ausführen; elektrotechnische Systeme analysieren und Funktion prüfen; elektronische Baugruppen von Geräten konzipieren, herstellen und prüfen; Hard- und Software von Baugruppen konfigurieren. Abgeschlossen wird die Ausbildung mit dem Facharbeiterbrief (IHK) und dem Abschlusszeugnis der Berufsschule.
Perspektiven
Mit den entsprechenden Leistungen stehen Absolventen dieser Ausbildung alle Türen offen. Die Kombination von praktischem und theoretischem Wissen versetzt sie in die Lage, Produkte zu optimieren und neue Verfahren einzuführen bzw. entsprechende Vorgaben umzusetzen. Die Grenzen des Aufstiegs sind nicht vorbestimmt und können durch spezielle Fortbildungen erweitert werden.
Das sollten Sie mitbringen
Erforderlich ist mindestens ein guter Realschulabschluss 10. Klasse. Idealerweise ist schon Interesse in Richtung Elektronik/Elektrotechnik als Hobby vorhanden. In jedem Fall müssen gute Mathematik- und Physiknoten vorliegen. Englisch ist ebenfalls wichtig, da in dieser Sprache alle Beschreibungen/Erklärungen vorliegen. Ruhiges und zielstrebiges Arbeiten ist die Grundlage für die spätere Tätigkeit.
Voraussetzung guter    Realschulabschluss
Aktuelle Ausbildungsvergütung (brutto)
1. Ausbildungsjahr: 1226€
2. Ausbildungsjahr: 1294€
3. Ausbildungsjahr: 1396€
4. Ausbildungsjahr: 1464€
Schule
BBS Brinkstraße (Osnabrück)
Ansprechpartner
Thomas Kaup
0541 – 1214273
Thomas.kaup@honeywell.com
Benötigte Bewerbungsunterlagen
• Anschreiben
• Lebenslauf
• Die letzten zwei Schulzeugnisse
• Nachweise über Praktika, Zertifikate etc.
(falls vorhanden)
Ausbilder